Com a pandemia do novo coronavírus, a rotina de muita gente foi bastante alterada. Isso acabou interferindo no tempo que as pessoas passam em casa. Dessa maneira, foi necessário pensar em formas de tornar esses momentos mais tranquilos, aconchegantes e confortáveis.
Os novos costumes e necessidades impactaram diretamente as tendências de arquitetura e design. As cores, os estilos e os objetos precisaram ser pensados de modo a trazer mais comodidade e funcionalidade. O bem-estar passou a ser um quesito de grande importância.
Quer entender mais sobre o assunto? Então acompanhe este artigo e veja as principais tendências para 2021.
Minimalismo
O minimalismo é uma ideia que já vem crescendo há alguns anos dentro do design de interiores e da arquitetura. Esse conceito vai além da noção de estética, abrangendo também a conscientização quanto ao consumo. É um estilo de decoração que traz mais harmonia ao ambiente.
As pessoas têm se preocupado cada vez mais em reduzir os excessos e manter a organização. Por isso, o minimalismo é uma forte tendência. Com móveis bem posicionados em amplos espaços e objetos de decoração simples, é possível conquistar um ambiente tranquilo e bastante prático.
Ambientes integrados
Outra concepção que tem inspirado muita gente são os espaços abertos. Ao investir nesse tipo de construção, eliminam-se as barreiras visuais e cria-se a sensação de amplitude, favorecendo a iluminação, a ventilação e a circulação. Assim, a casa torna-se mais funcional e mais dinâmica, além de proporcionar uma melhor interação entre os membros da família.
Para conquistar um ambiente integrado muito bem decorado, é preciso apostar em móveis que não sejam apenas bonitos, mas que não prejudiquem a movimentação dentro de casa. É necessário, também, pensar na combinação e na disposição das peças, para que haja harmonia entre elas.
Sustentabilidade
Assim como o minimalismo, o conceito de sustentabilidade não está presente somente na construção e na decoração, mas pode ser considerado como um estilo de vida. Em 2021, essa tendência continua crescendo, pois as pessoas têm procurado formas de reduzir impactos ambientais e feito escolhas mais conscientes.
A prática inclui a utilização de elementos ecológicos durante a construção, a redução de resíduos e o uso de produtos ecológicos na decoração. Ao adotar um estilo de design com materiais sustentáveis, além de contribuir para a preservação ambiental, o espaço fica mais sofisticado e mais moderno.
Natureza
Elementos naturais também estarão mais presentes dentro das casas. Madeira, plantas e flores, por exemplo, estão em alta no ano de 2021. Com isso, busca-se um equilíbrio com relação à falta de natureza em muitas cidades, principalmente nos grandes centros.
Para quem deseja investir nessa ideia, algumas dicas são os jardins verticais, as hortas caseiras e as plantas ornamentais. Apostar no paisagismo também é algo que faz toda a diferença.
Além disso, pisos, revestimentos e móveis de madeira ajudam a criar esse contato com a natureza.
Espaço home office
O trabalho remoto foi uma das grandes novidades de 2020. E veio para ficar. Por isso, os arquitetos têm, cada vez mais, incluído os espaços para home office nos projetos. Tanto em casas pequenas quanto em grandes, a tendência tem sido reservar um local para trabalho.
Para criar uma área adequada, é essencial pensar em qual é o melhor cômodo para a realização das tarefas, levando em consideração a iluminação e o tamanho do ambiente, por exemplo. Além disso, é importante investir em uma boa bancada ou mesa de trabalho e em uma cadeira confortável.
Automação residencial
O uso da tecnologia é outra prática que pode tornar as casas mais funcionais e mais confortáveis. Essa é uma tendência que cresce a cada ano, mas se intensificou durante o período de isolamento social, pois as pessoas valorizaram mais ainda a praticidade em seus lares.
Alguns recursos para automatizar e criar uma casa inteligente são comandos de voz para ativar eletrodomésticos ou então abrir e fechar portas e janelas. Fechaduras e sistemas de segurança mais tecnológicos também podem ser incluídos, além de muitos outros meios para facilitar o dia a dia.
Como você pôde perceber, as tendências de arquitetura e design para 2021 focam muito no conforto e na praticidade. Afinal, muitas mudanças ocorreram nos últimos meses e, com isso, as pessoas desejam ter um lar que proporcione bem-estar para toda a família.
O que você achou dessas tendências? Acesse nosso site para ficar por dentro de todas as novidades e saiba como a ABB Eletrificação pode ajudar a colocar essas ideias em prática na sua casa.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.