Tomada USB de parede: informações importantes
17.07.2020 | 3 minutos de leituraAs tomadas USB de parede são uma inovação relativamente recente no mercado de dispositivos elétricos. Apesar disso, a grande conveniência que trazem já torna a instalação delas um item importante a se levar em conta, por exemplo, em apartamentos e residências vendidos hoje em dia.
Sabendo do grande potencial, utilidade e conveniência desse tipo de tomada, elaboramos um pequeno guia para ajudar você a conhecer informações importantes na hora de escolher e instalar sua tomada USB.
Como funciona uma tomada USB de parede?
USB significa Universal Serial Bus, que é padrão no mundo tudo. Tipicamente, uma tomada USB de parede tem duas portas, ou seja, duas entradas que são capazes de carregar dois dispositivos ao mesmo tempo. Por outro lado, a corrente no ponto de carregamento é de 1.500 miliamperes (mA) e é dividida em duas.
Em outras palavras, cada porta USB tem uma corrente (teoricamente) de 750 miliamperes. Mesmo assim, a tomada USB de parede é mais eficiente e carrega os dispositivos mais rapidamente. Alguns fabricantes ainda afirmam que a tomada USB de parede carrega os equipamentos muito mais rápido, podendo ser bivolt, dependendo da marca.
Em suma, uma tomada USB de parede envolve:
- o hardware do qual a eletricidade flui (host);
- o dispositivo eletrônico que consome energia do host (dispositivo).
Algumas vezes, até mesmo o PC pode servir de host, o que costuma ser menos eficiente do que uma tomada. Há várias configurações possíveis para portas USB. Por exemplo, um cabo USB tem 4 fios, enquanto a tomada USB de parede tem 4 pinos. Esses pinos é que fazem a transferência de dados (internos) ou de energia até 5 volts (externos).
Qual é a diferença entre uma tomada USB de parede e uma convencional?
A grande diferença entre a tomada USB de parede e a convencional é que na USB não há o borne para fazer a ligação do cabo de aterramento. Isso significa que, quando você for instalar o módulo USB com o módulo normal, é necessário fazer a conexão dos cabos fase, neutro e terra na tomada normal e trazer o neutro e o fase para a tomada USB.
O que preciso saber na hora de escolher uma tomada USB de parede?
O fator mais importante a ser avaliado quando você for escolher a sua tomada USB é a amperagem. Veja na embalagem a classificação, que define a força da corrente elétrica. Uma observação importante é que a maioria dos dispositivos de hoje usa circuitos chamados de “carregamento inteligente”.
Esses dispositivos são programados para consumir a máxima amperagem possível para terem o melhor desempenho de carregamento. Isso significa que uma saída pode ser ideal para carregar um smartphone, por exemplo, mas não conseguir carregar rapidamente um tablet. A seguir, resumimos algumas amperagens dos dispositivos mais comuns.
Corrente |
|
Porta USB em um computador |
500 mA |
Carregador de celular |
1 A |
Tablet |
2 A |
Tomada USB de parede |
Até 4 A |
Dessa forma, procure adquirir soquetes USB adequados para os dispositivos que você possui.
Outro fator importante a ser levado em conta é a localização da instalação. Atualmente, é mais comum encontrarmos tomadas USB de parede em locais públicos, tais como:
- Escritórios
- Aeroportos
- Salas de espera
- Mesas de conferência
Nesses casos, há dispositivos como os portos de USB, que são bastante comuns em aeroportos, no formato de totens. No entanto, se o uso for residencial, uma tomada simples deve resolver o problema.
Ainda está na dúvida sobre qual modelo escolher? Conheça nossa linha de tomadas USB de parede e traga mais eficiência para o carregamento de seus dispositivos!