Saiba o que é e como funciona um transformador de distribuição
26.12.2022 | 6 minutos de leituraUm dos equipamentos essenciais no setor elétrico é o transformador de distribuição. O princípio de funcionamento dele é, basicamente, receber a tensão elétrica da linha de transmissão, diminuí-la e transmiti-la para edificações residenciais e comerciais.
Contudo, para chegar à etapa de distribuição, são necessários alguns procedimentos realizados internamente pelo aparelho. Então, elaboramos um artigo para detalhar os principais aspectos do funcionamento do transformador e a segurança proporcionada por ele às instalações elétricas. Continue a leitura e esclareça suas dúvidas.
O que é um transformador de distribuição?
Em linhas gerais, o transformador de distribuição é um dispositivo empregado para diminuir ou aumentar tensões e correntes elétricas em circuitos de transmissão ou no consumo de energia.
Em razão dessa característica, o equipamento é usado para distribuir a eletricidade até os consumidores, compatibilizando a carga de acordo com a intensidade permitida nas redes existentes. Em outras palavras, o transformador “equilibra” o nível de tensão da corrente enviada pela concessionária, para então ser transmitida às unidades consumidoras.
Sendo assim, quando o transformador de distribuição diminui a tensão de entrada, aumenta o nível de intensidade da corrente elétrica de saída, mantendo constante a potência.
Para que possa realizar esse processo, o dispositivo é construído com dois enrolamentos de fios de cobre, chamados primário e secundário. O primeiro ponto é ligado diretamente a um gerador de força, do tipo eletromotriz alternada. Dessa maneira, é criada uma corrente elétrica responsável pela geração de um campo magnético que é transmitido para o fio secundário.
Vale destacar que o equipamento é utilizado por concessionárias distribuidoras de energia e usinas geradoras, com opção de instalação aérea (postes) ou subterrânea (câmaras construídas abaixo do solo).
Quais são os tipos de transformador de distribuição?
Com o objetivo de atender às variações de tensão nominal e perdas do sistema de distribuição, os transformadores contam com dispositivos internos que equilibram a corrente de saída para valores permitidos nas redes domésticas e comerciais.
Sendo assim, é importante esclarecer que existem vários modelos, para atender a diferentes finalidades de uso. Conheça os mais utilizados pelas empresas e a função a que se destinam:
- Convencional: disponível nas versões monofásica e trifásica, este modelo é empregado por empresas condutoras de energia ou do setor industrial, diferenciando-se pela economia de consumo.
- Autoprotegido: este transformador conta com um sistema para proteger a rede contra situações de descargas atmosféricas, sobrecargas e falhas no enrolamento secundário.
- Seco: por não utilizar óleo como meio isolante, precisa de uma área adequada para troca de calor. Desse modo, é utilizado um sistema de tração forçada, realizada por meio de ventiladores. Em geral, é fabricado para atender potências entre 100 kVA e 10.000 kVA.
- Hermético: apresenta características semelhantes às dos transformadores de distribuição convencional, mas se diferencia pelo selo hermético. Por esse motivo, não há contato do óleo com o ar, impedindo a absorção de umidade e mantendo a segurança do dispositivo.
- Montado (tipo pedestal): indicado para instalação em áreas urbanas, condomínios e parques, o modelo Pad é instalado em redes subterrâneas. Economiza espaço externo e recursos de construção. Este dispositivo vem se popularizando nas grandes cidades.
Particularidades do transformador de distribuição
Em razão da importante função apresentada nas redes de energia elétrica, o transformador de distribuição é submetido a inspeções periódicas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que realiza ensaios para comprovar a eficiência de funcionamento.
Sendo assim, as averiguações verificam situações como: tensão de radiointerferências (redes aéreas), níveis de ruído (máximo de 55 decibéis), resistência mecânica dos suportes dos postes e ocorrência de trincas ou rupturas no suporte de fixação do transformador.
Outro ponto de atenção diz respeito aos acessórios que devem ser incluídos na aquisição do equipamento. No ato da comercialização são incluídas alças de suspensão e suporte para postes, juntas de vedação em borracha especial que resistem às interferências climáticas e dispositivos para aterramento.
Por último, mas não menos importante, os equipamentos de redes aéreas devem contar com suportes de para-raios. A recomendação é feita pela NBR 5440:2014, que apresenta os requisitos para esse modelo de transformador.
Em resumo, o transformador de distribuição tem a função de proteger as redes de energia, atuando diretamente na adequação da alta tensão, até a chegada aos lares e às empresas.
Acesse o blog da ABB e aproveite mais conteúdos sobre o setor elétrico. Nosso compromisso é compartilhar conhecimento com todos os profissionais envolvidos nas atividades de eletricidade.
Informações sobre ABB
Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.
Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.
A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.
A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.
Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.
O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.