7 vantagens das casas automatizadas
Profissionais da Elétrica, Arquitetura e Design

7 vantagens das casas automatizadas

23.07.2021

Com o avanço da tecnologia, a automatização tem estado cada vez mais presente em nosso dia a dia. Não apenas em grandes indústrias, mas também dentro das residências, esse recurso está facilitando a execução de tarefas, garantindo mais qualidade em tais atividades e aumentando a comodidade dos moradores.

As casas automatizadas fazem uso da tecnologia com o objetivo de estabelecer comunicação por meio de uma rede. Dessa maneira, as tarefas que antes eram realizadas somente por seres humanos podem ser desempenhadas com a intervenção de recursos tecnológicos, com ou sem presença humana, mas sob total controle dos moradores.

Quer entender quais são as principais vantagens desse tipo de casa? Então continue a leitura e confira!

 

As 7 vantagens das casas automatizadas

1) Acesso remoto

Um dos pontos que mais chamam a atenção com relação à automatização das casas é a possibilidade de controle à distância. A administração de um lar não é tarefa fácil, principalmente quando se tem a necessidade de passar muito tempo fora de casa. Porém, com a implementação desse tipo de sistema é possível ficar livre de preocupações.

 

2) Segurança

Além do controle, outra grande necessidade em uma casa é mantê-la segura e com a vigilância necessária para que toda a família tenha mais tranquilidade. Sendo assim, a automação residencial é uma excelente alternativa. Há vários dispositivos que auxiliam, como iluminação com acesso à distância e câmeras de vigilância, tanto na parte interna quanto na parte externa do imóvel.

 

3) Conforto

Quem mora em um local com toda essa tecnologia tem, ainda, o benefício do conforto. Isso porque muitas das tarefas cotidianas podem ser realizadas de forma automática, diminuindo a intervenção humana e possibilitando maior comodidade. Quem não gostaria de contar com recursos que diminuam os esforços, deixando a pessoa livre para realizar outras atividades?

 

4) Otimização de tempo

Com uma estrutura automatizada em casa, não é necessário, por exemplo, preocupar-se em caminhar até a entrada da casa para acender a luz quando se está saindo, pois isso pode ser feito por um simples comando. Da mesma maneira, quando chega uma visita, não é preciso correr para abrir a porta. Ou seja, o tempo economizado com simples atividades garante uma grande otimização no dia a dia e, consequentemente, mais liberdade para investir em outras tarefas.

 

5) Economia

Além da economia de tempo, a redução de gastos financeiros também é uma vantagem. Com a automação da residência, evita-se que lâmpadas fiquem acesas sem necessidade, que outros dispositivos fiquem ligados ou até mesmo que a água seja desperdiçada. Com isso, no fim do mês consegue-se uma economia significativa nas contas, principalmente de energia elétrica.

 

6) Eficiência energética

Eficiência energética é um conceito bastante abordado ultimamente, afinal, nunca foi tão necessário buscar meios de garantir um uso inteligente dos recursos naturais e de fontes de energia. Com a automatização, ganha-se muitos pontos nesse quesito, pois há dispositivos de controle ativo, em que o proprietário do imóvel é informado sobre formas de ter melhor controle energético. 

 

7) Proteção contra incêndio

Podemos citar, também, como uma vantagem importante, a segurança contra incêndios. Em alguns projetos de casas automatizadas são incluídos detectores de incêndio e sensores de fumaça. Isso permite que a identificação do problema seja feita de forma remota, acionando as autoridades rapidamente.

As casas automatizadas, como você pôde perceber, oferecem diversos benefícios. Por isso, estão se popularizando.

Entendendo a importância desse recurso, fica mais interessante utilizá-lo em projetos para tornar os imóveis mais eficientes e confortáveis para os moradores.

Agora que você já conferiu os benefícios dessa tecnologia, veja também como a automação está modificando a arquitetura de interiores.

Tags

casas automatizadas

Autor

Abel Santos

Olá! Você ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou o Abel Santos, parceiro da ABB Eletrificação e estou aqui para te ajudar a saber mais sobre todo o portfólio de produtos de Eletrificação, do Residencial ao Industrial! Confira os conteúdos exclusivos compartilhados aqui no Blog!

Informações sobre ABB

A Divisão de Eletrificação é líder mundial em produtos e soluções elétricas, opera em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Mais de 55.000 colaboradores estão dedicados a uma promover eletrificação segura, inteligente, sustentável e um futuro com zero emissões. Eletrificação está estruturada em 5 unidades de negócios que compõem o portfólio completo de produtos e soluções:

Distribution Solution, que contempla o portfólio de Média Tensão estão: painéis certificados, disjuntores, chaves e relés de média tensão, além de soluções para subestações de energia.

Smart Power por sua vez contempla o portfólio de produtos e soluções de Baixa Tensão, focado no fornecimento de soluções para a indústria: disjuntores, produtos de segurança, manobra e controle.

A unidade de Smart Buildings tem como missão fornecer produtos e soluções residenciais e prediais que apoiem na segurança e automatização da sua casa ou escritório, como por exemplo minidisjuntores, quadros elétricos, interruptores e tomadas e a linha de automação residencial KNX.

A unidade de E-mobility fornece as soluções mais modernas do mercado para carregamento veicular, fornecendo recarga de carros particulares a utilitários elétricos.

Para finalizar a unidade de Serviços, responsável pelo atendimento de reparo e manutenção de produtos do portfólio.

O amplo portfólio de produtos e soluções atendem as diversas demandas, do residencial ao industrial, distribuição de energia inteligente para serviços públicos, indústria, infra-estrutura e transporte.
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.